This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:I2C 上升/下降时间测量

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014703/lp5569-i2c-rise-fall-time-measurment

器件型号:LP5569

您好!

我对 I2C 上升/下降时间测量有疑问。
我搜索过以前的问题、I2C 的上升/下降时间为10%- 90%。  
请参阅下面的波形。

可以看出 L 电压为0.27V、但 VIL 最大 0.4V、我认为没有问题。
在这种情况下、由于无法在0.18V 10%的电压范围内测量 TR 时间、因此是否正确地假设该波形中的电压为0.27V 至1.62V 90%的时间?

此致、

海共同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    上升时间用于定义时钟的陡峭程度。 上升时间定义为10%振幅至90%振幅之间的时间、这与 VIL_max 无关

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet

    感谢你的答复。


    我知道 VIL 和上升时间无关。
    那么、在该波形的情况下、上升时间是否为该光标所示的0.27V 至1.62V 之间的时间?

    此致、

    海共同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    上升时间为0.27+0.18至1.62V

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet

    谢谢!

    此致、
    海共同