This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:PSpice 仿真错误-未定义模型

Guru**** 2382710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21750, UCC21732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015233/ucc21710-pspice-simulation-error---undefined-model

器件型号:UCC21710
主题中讨论的其他器件: UCC21750UCC21732

我正在为工业电源设计 SSPC。 我曾考虑将 UCC21710用于电流感应和故障检测目的。 我尝试使用产品页面中包含的 UCC21710器件模型/库在 PSPICE 中模拟试验设计的模型。 运行瞬态仿真时、我收到以下错误:

  错误(ORPSIM-15113):X_U1.X_U29.D_D10使用的 D_D1模型未定义

  错误(ORPSIM-15113):X_U1.X_U29.D_D11使用的 D_D1模型未定义

  错误(ORPSIM-15113):X_U1.X_U325.D_D10使用的 D_D1模型未定义

  错误(ORPSIM-15113):X_U1.X_U325.D_D11使用的型号 D_D1未定义

  错误(ORPSIM-15113):X_U1.X_U335.D_D10使用的 D_D1模型未定义

  错误(ORPSIM-15113):X_U1.X_U335.D_D11使用的 D_D1模型未定义

此外、当我打开.lib 文件时、我收到了以下消息:

  无法添加名为"D_D1"的模型。 另一个名为"D_D1"的模型或一个具有此名称的多级模型可能已存在。

我尝试了一些基本的故障排除尝试以解决此问题、但我没有成功。 对于如何解决此问题、是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续:我尝试探索仿真的其他栅极驱动器解决方案(特别是 UCC21750和 UCC21732)、并在打开.lib 文件时收到相同的消息。 不确定这是否有助于诊断问题、但我想说一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    为了检查该模型、我运行了 PSpice 瞬态模型中包含的 UCC21710.OPJ。 它运行时没有问题。 我还将未加密的 PSpice 模型导入到中。 OPJ、它运行时也没有问题。 您是否能够共享有关问题的更多详细信息、例如、如果您使用的是加密/未加密模型、或者您是否可以运行模型文件中包含的.obj 而不会出现任何问题?

    此致、
    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够分享错误的屏幕截图?

    一个想法是检查是否添加了正确的库。 要进行检查、请转至 PSpice -> Edit Simulation Profile -> Category:Library。 如果没有明显的库缺失、请尝试将基本 pspsice 库添加为全局库。