This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:IC 失效和放电

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014918/bq24616-ic-fail-and-blow-up

器件型号:BQ24616
即使在显示正确的充电操作后、充电控制器也会出现故障或发热。 

请参阅随附的充电控制器原理图。 系统负载直接连接到 Vbat。
下游负载是两个降压转换器(在所有情况下均禁用)和一个3.3V LDO 电源。 外部电源为24V 1.5A。 连接的电池是具有集成保护电路的锂离子电池:14.8V 5Ah。
不同的板标有其序列号 S##。

案例1:

PCB S15、S5和 S4上的示例。 电池未完全放电并连接到 JST。 可编程直流电源设置为24V 1.5A、并在插入充电端口后启用。 PG 和 STAT1指示 VCC 有效且正在充电。 这里没有损坏。  

案例2:

PCB S15、S5和 S4上的示例。 电池完全放电并连接到 JST。 外部电源已热插拔。 充电芯片熔断。

案例3:

PCB S06。 未连接电池。 外部电源已热插拔。 PG 表示 VCC 有效、STAT1/STAT2关闭表示无电池。 几秒钟后、充电芯片熔断。

案例4:

PCB S10。 电池电压为14V 并连接到 JST。 外部电源已热插拔。 PG 表示 VCC 无效。 拔下外部电源、然后重新插入。 PG 表示 VCC 有效、STAT1表示正在充电。 然后、R57立即开始冒烟、这表明 IC 要求的电流大于所需的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您没有输入电流限制的原因是什么?

    此外、您还有60 uF 的输入电容。 我们的数据表建议在3-4A 充电电流下使用10uF - 20uF。 这将导致热插拔时的浪涌电流为3x-6x。

    您是否有任何特定的原因没有输入 FET? 它们有助于实现输入电压的软启动、并提供反向阻断保护。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    由于我们知道来自外部电源的最大电流、因此我们没有使用输入电流限制功能。 由于我们没有使用输入电流限制、因此我们没有包含输入 FET。

    我们最初有20uF、但当我们的第一个芯片爆炸时、我们额外增加了40uF、以软化电压热插拔的边缘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike。
    我们将其设计为在"简化系统"配置中使用、不带电源路径或 DPM 功能、如 BQ2461X 器件的数据表第10.2.2节所述。 不同元件的区别在于 BQ24616与 JEITA 兼容。

    原因是要减少组件数量和解决方案成本。  输入二极管 D5提供反向阻断保护。 简单的设计不提供软启动、但没有任何文件表明需要软启动。

    我认为还有其他论坛条目可确认 BQ24616可在该模式下使用、但数据表中未包含该条目、这确实让我怀疑此变体是否有独特之处。

    我们最初设计的电路的输入电容为20uF (2 X 10uF 陶瓷电容)、但增加了该电容、以降低由于浪涌而在充电器芯片上看到的峰值电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读下面有关浪涌电流的应用报告。 增加输入电容的代价是浪涌电流增大。 报告还详细说明了缓解这种情况的几种方法。 此外、我还随附了一份有关保护您的电源路径的报告。 请使用以下指南在热插拔时保护您的输入。

    www.ti.com/.../slva670a.pdf

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike。 谢谢。 信息很好、但我没有看到任何具体问题。 您是否有关于在没有电源路径和 DPM 功能的情况下配置 BQ24616的任何特定反馈?  

    我相信我们已经针对浪涌可能导致的过压提供了充分的保护。 实际上、额外的电容器有助于保护芯片、但会以外部电源为代价、因此我不认为浪涌是问题、除非没有 DPM 输入电源管理、BQ24616就无法使用。

    是否有任何理由检查批次代码? 我们可能会有一些坏芯片吗?
    (我们将跟进 PCB 汇编器有关芯片来源的信息、但我不确定我们会得到确切的答案。)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    诊断此问题的唯一方法是在热插拔输入端时探测电路板。 向我报告的每个故障都是由热插拔造成的。 请在热插拔时探测输入电压、输入电流、PH 节点和电池电压、并捕获波形。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。