即使在显示正确的充电操作后、充电控制器也会出现故障或发热。
请参阅随附的充电控制器原理图。 系统负载直接连接到 Vbat。
下游负载是两个降压转换器(在所有情况下均禁用)和一个3.3V LDO 电源。 外部电源为24V 1.5A。 连接的电池是具有集成保护电路的锂离子电池:14.8V 5Ah。
不同的板标有其序列号 S##。
案例1:
PCB S15、S5和 S4上的示例。 电池未完全放电并连接到 JST。 可编程直流电源设置为24V 1.5A、并在插入充电端口后启用。 PG 和 STAT1指示 VCC 有效且正在充电。 这里没有损坏。
案例2:
PCB S15、S5和 S4上的示例。 电池完全放电并连接到 JST。 外部电源已热插拔。 充电芯片熔断。
案例3:
PCB S06。 未连接电池。 外部电源已热插拔。 PG 表示 VCC 有效、STAT1/STAT2关闭表示无电池。 几秒钟后、充电芯片熔断。
案例4:
PCB S10。 电池电压为14V 并连接到 JST。 外部电源已热插拔。 PG 表示 VCC 无效。 拔下外部电源、然后重新插入。 PG 表示 VCC 有效、STAT1表示正在充电。 然后、R57立即开始冒烟、这表明 IC 要求的电流大于所需的电流。