This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:lm25149恒定输出3.3V

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1, LM5149-LM25149DESIGN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014715/lm25149-q1-lm25149-constant-output-3-3v

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5149-LM25149DESIGN-CALC

您好的支持团队

我希望通过将 FB 连接到 VDDA 实现3.3V 恒定输出。 但在这种情况下、我不知道如何控制环路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    使用内部反馈分压器时、可以使用 LM5149-LM25149Design-CALC 快速入门工具预测环路响应交叉频率和相位裕度。 LM25149-Q1的 WEBENCH 模型还将预测环路响应。

    使用内部反馈电阻器时、输出电压 VOUT 引脚与电流感应放大器共享。 您不能 注入信号来测量环路响应、它会干扰峰值电流控制。

    如果您需要测试、我建议使用时域阶跃响应。

    希望这对您有所帮助、  

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,奥兰多

    感谢 您的解释。 我需要 t o 测试 环路响应、但我不知道是否需要 时域阶跃响应。 可以给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用外部反馈分频器、以便正确注入振荡器信号以进行波特图测量。

    根据 Orlando 的建议、您可以查看采用固定3.3V 设置的负载瞬态、并检查其阻尼是否良好、在稳定时间内没有振铃。 从这个角度来看、快速启动工具也很有用。

    此致、

    Tim