This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:数据表说明

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015147/lm5146-q1-datasheet-clarification

器件型号:LM5146-Q1

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我的客户在数据表中发现了错误、我想问您是否也可以在您的旁边检查此错误?

以下是我们的客户陈述/意见:

"我想 SNVSB32B 的表9-2中有一个错误。
根据 SLUP340中的公式82、补偿器网络的第一个极点由 RFF (SNVSB32B 中的 RC2)和 CFF (SNVB32B 中的 CC3)定义。 但在 SNVB32B 中、第一个极点由 RC1和 CC2定义。
根据 SLUP340中的等式83、补偿器网络的第二个极点由 RCOMP (SNVSB32B 中的 RC1)和 CHF (SNVSB32B 中的 CC2)定义。 但在 SNVB32B 中、第一个极点由 RC2和 CC3定义。
SNVSB32B 中的表9-4还包含用于计算 CC2和 RC2的错误公式。
此芯片的励磁计算器顺便正确计算此组件。"

我们将感谢您的答复。

此致、

Gerald  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您将此事提请我们注意。

    我们将对此问题进行调查。

    计算器工具是您设计此稳压器的最佳资源。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    表9-2看起来正确。 有两个极点-一个由 RC1和 CC2设置、通常位于 FSW/2、另一个由 RC2和 CC3设置、可抵消 Cout ESR 零点。 表达式与表9-2附图中所示的内容匹配、如下所示(单击图像以查看高分辨率版本):

    表9-4也与此一致。

    该错误实际上位于表9-4前面的文本中。 它应该是:ωp1 =ωsw /2且 ωp2 = ωESR Ω。 我将在下一个更新周期中修复此问题。

    此致、

    Tim