This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84A21:TPSM84A21/22的输入滤波器是否有建议?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84A21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015221/tpsm84a21-is-there-a-recommendation-for-an-input-filter-for-tpsm84a21-22

器件型号:TPSM84A21

您好!

我在服务器上的单个12V 电源轨上有多个稳压器。  12V 输入的开关频率未知、可能因服务器而异。 是否有任何推荐的输入滤波 器值可与该稳压器配合使用?

谢谢、

DOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shalom Dor、

    TPSM84A21可在8V 至14V 的输入电源电压范围内运行
    该输入电源应经过良好调节、能够承受最大输入电流并保持稳定的电压。
    输入电源轨的电阻应足够低、以便输入电流瞬态不会在电源电压上引起足够高的压降、从而导致错误的 UVLO 故障触发和系统复位。
    如果输入电源距离 TPSM84A21超过几英寸、则可能需要在输入引脚处增加大容量电容。
    μF 的 μF 大容量输入电容值为47 μ F - 100 μ F。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shalom Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shalom Yitzhak, 我在这里遗漏了一些东西。 TPS 输入端的开关电流是否会在同一12V 电压轨上的其他稳压器上引起噪声? 我知道它具有低输入电阻、但 TPS 的输入与其 输出是否隔离? TI 是否有文章解释了这种关系? 再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 输入端有一些开关噪声、但噪声极小。  
    理想情况下、输入电流主要是直流电。  
    您可以添加铁氧体磁珠和电容器以进一步滤除此开关噪声。
    这一切取决于最大纹波/噪声要求。
    您可能需要也可能不需要它。

    TPS 的输入未与它的输出隔离。
    但是、即使在隔离式直流/直流转换器中、输入端仍然存在一些感应噪声。  
    这不一定与隔离有关。

    如果需要、您可以添加滤波器(铁氧体磁珠和额外的电容)。  
    稍后、您可以始终决定不使用它。 (用短的焊珠更换、而不是盖住)。

    https://www.ti.com/lit/an/slta013a/slta013a.pdf?ts=1625250877333&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Yitzhak