This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62153A-Q1:TPS62153AQRGTTQ1自动锁存

Guru**** 1552380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015183/tps62153a-q1-tps62153aqrgttq1-is-latch-up-automatically

器件型号:TPS62153A-Q1

已用+15V 至5V、器件会自动锁存。 有时、它正在恢复。 有时无法恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karunakaran、

    您能更详细地解释一下您遇到的问题吗?

    当您说"闩锁"时、您是指输入电压、输出电压还是另一个引脚?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压变为零

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karunakaran、

    输出电压变为零的条件是什么?您是否在空载、满载条件下进行测试? 系统是否可能短路?

    您是否有设置原理图? 这将有助于进一步解决该问题。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在空载条件本身下、它将变为零伏

    我可以让您的邮件 ID 发送 sch 了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始阶段通电、并且在负载和空载条件下都能正常工作、2-3天工作正常。 然后在下电上电期间发生故障。 2个电路板也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我使用的是精度为6位的精密电源、所以肯定没有输入尖峰。 IC/设计中还有其他问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线程正在内部解析、因此我将关闭它。