This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:额定连续电流为150mA、峰值电流是否可以超过此值?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015117/tps763-rated-at-150ma-continuous-current-can-peak-current-exceed-this

器件型号:TPS763
主题中讨论的其他器件:TPS63070

由于 TPS63070的电源问题、我们将尝试重新安排现有产品以使用现有板载 TPS76301DBVT。 其额定电流为150mA 连续电流。 我们 的电路在3.8V 电压输出下以每秒50mS 的速度消耗约180mA 的峰值电流、但其余时间小于5mA。 输入电压为5.2 - 6.4V。  

我们可以像这样使用吗? 我们不能因为器件的电流受限(大约0.8A 时)而损坏器件。 数据表 P7上的图形显示输出电压在180mA 时略有下降。

我们已经对其进行了测试、看起来还可以、但数据表中对此有一点不清楚。

提前感谢

Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    因此、正如您所说的、最大额定条件是150mA、但在5%占空比下推至180mA 应该是可以的。 连续超过150mA 意味着我们无法保证器件将始终如一地提供数据表操作。 超过150mA 并不意味着器件会受损、但会降低性能、因此我们不建议任何客户始终围绕该体积输出电流进行设计。 正如您在数据表中看到的那样、输出电压将会下降、但如果您可以通过输出电容调整*或在设计中以任何其他方式处理30-45mV 的压降、则5%的占空比不应损坏器件。

    *注意:确保任何输出电容器选择的 ESR 都在器件的稳定性区域内(.3-10欧姆)、因为这会影响控制环路。

    此外、热性能是 LDO 的一个重要考虑因素、在输入条件下推动180mA 电流会使器件达到建议的热工作温度、但低占空比以及0.95周期内的低电流应再次缓解这些问题、

    希望这对您有所帮助、

    John