This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:5V OTG/电力输送源

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS25750, USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015124/usb-pd-chg-evm-01-5v-otg-power-delivery-source

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件:TPS54531BQ25792TPS25750

您好!
在阅读设计指南时、我发现在 OTG/PD 模式下对5V 电源的各种引用。

对于降压转换器 TPS54531、它被描述为5V 电源、并且只有来自充电器 BQ25792的更高电压通过 PPHV 提供。 (仅?) 对于仅灌电流应用、不需要该器件。

在图3-1 "TPS25750应用选择"中、我找不到通过 PP5V 和 PPHV 提供不同源的选项。
在 图3-9"在 OTG 模式下通过 BQ25792提供5V 电压"和以下文本中、描述了 BQ25792会生成5V 电压。

 USB-PD-CHG-EVM-01在标准配置中的实际工作原理是什么?
如何使用 应用程序自定义工具配置不同的源? 通过 PP5V 提供5V 电压、通过 PPHV 提供更高电压


据我了解、仅当输出电流大于3A 时才需要5V 转换器 TPS54531。 BQ25792高达3A、也可用作5V 电源。 这应该是 应用程序自定义工具中的"BQ Only Selection"。 是这样吗?

此致、
阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Achim:

    5V 拉电流完全由降压转换器提供。 请参阅设计指南中的"TPS54531降压转换器"。

    "对于拉电流能力、此设计使用 PP5V 电源路径提供5V 电源、使用 PPHV 电源路径提供更高的电压。 因此、为了在 VBUS 上为 PD 控制器和 VCONN 提供恒定的5V 系统电源、需要使用降压转换器。 对于该设计、TPS54531提供了一个良好的解决方案、它具有集成 FET 和宽输入电压范围。 由于此转换器将连接到电池充电器的系统电源轨、因此它可以处理3.5V 至28V 范围内的任何输入电压、并提供5V 输出、能够提供高达5A 的电流。对于仅灌电流应用、 此器件不需要、可省略5V 电源轨。"

    降压转换器可保证5V 拉电流。 为了配置更高的电源电压、请在问题2中选择更高的电源、如设计指南的图3-2所示。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。