This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A VSYS 电压技术查询

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014993/bq25703a-bq25703a-vsys-voltage-tech-query

器件型号:BQ25703A

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户 在 其应用中使用 BQ25703A,他们希望使用 VSYS 输出12.6V 的电池电压,并使用3节电池

VSYS 默认输出为6.14V,他们将寄存 器(__LW_AT__OC/OD)修改为9.2V,VSYS 工作正常,但当他们想要将输出修改为10V-12V 时,VSYS 将在加载时通电时关闭 。   如果没有负载的器件与 VSYS 的负载连接几乎为2A,则可以正常工作。 (所有测试都是在没有 电池的情况下进行的)

寄存器设置如下所示:

充电电流 ADDR
 0x02
 [80 00]
 128mA
默认值
 MAX_CHARGE_VOLT_ADDR
 0x04
 [30 31]
 12592mV
写入
 minimum_system_volte_ADDR
 0x0C
 [00 24]
  9216mV
写入
 OTG_VOLTGE_ADDR
 0x06
 [00 00]
 
默认值
 OTG_CURRENT_ADDR
 0x08
 [00 00]
 
默认值
 INPUT_VOLTGE_ADDR
 0x0A
 [40 1e]  
 10994mV
默认值
 IIN_HOST_ADDR
 0x0E
 [00 41]
 
默认值
 IIN_DPM_ADDR
 0x24
 [00 41]
 
默认值
 CHARGE_OPTION _0_ADDR
 0x00
 [0E E2]
 
默认值
 CHARGE_OPTION _1_ADDR
 0x30
 [11 02]
 
默认值
 CHARGE_OPTION _2_ADDR
 0x32
 [B7 02]
 
默认值
 CHARGE_OPTION _3_ADDR
 0x34
  [00 00]
 
默认值
 PROCHOT_OPTION _0_ADDR
 0x36
 [54 4A]
 
默认值
 PROCHOT_OPTION _1_ADDR
 0x38
 [20 81]
 
默认值
 ADC_OPTION ADDR
 0x3A
 [00 20]
 
默认值
 CHARGE_STATUS_ADDR
 0x20
 [00 a0]
 
默认值
 PROCHOT_STATUS_ADDR
 0x22
 [00 00]
 
默认值
 PSYS_ADC_ADDR
 0x26
 [00]   
 
默认值
 VBUS_ADC_ADDR
 0x27
 [8D]   
 
默认值
 IDCHG_ADC_ADDR
 0x28
 [00]   
 
默认值
 ICHG_ADC_ADDR
 0x29
 [00]   
 
默认值
 CMPIN_ADC_ADDR
 0x2A
 [00]   
 
默认值
 IIN_ADC_ADDR
 0x2B
 [00]   
 
默认值
 VBAT_ADC_ADDR
 0x2C
 [00]   
 
默认值
 VSYS_ADC_ADDR
 0x2D
 [00]   
 
默认值

还有一个查询 ,他们已经测试,如果 minimum_system_volte_ADDR (0C/0D)设置为12V, input_volte_ADDR (0A/0B)设置为<12V,则 VSYS 没有输出,  

如果  input_volte_ADDR >12V,则 VSYS 将具有12V 输出(无负载)。

这是正常的吗?

BR,

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您的联系。  

    首先、我认为如果他们使用连接的3节电池以及正确的硬件/软件设置进行测试、他们的问题就会消失。

    在3S 时、默认 VSYS_MIN 不是6144mV、但应为9216mV。 与2S 设置相关的默认值为6144mV。 换言之、在加电时、充电器未配置为处于3S 状态。 它们可以通过 在加电时正确设置 CELL_BATPRESZ 引脚来进行调节。

    在2S 设置下、12V 电压将触发 SYSOVP、这可能是关闭的原因。

    根据您的最后一个查询、这取决于。 如果它们的输入电压低于 它们的0B/0Ah 设置、这将是正常的。   InputVoltage 设置输入电压阈值点、如果您的输入低于该设置、充电器将进入 VINDPM 环路。 它与 VSYS_MIN 寄存器(0D/0Ch)无关、只与 InputVoltage 寄存器相关。

    建议再次阅读数据表以更好地了解充电器的运行。 如果他们现在不使用 EVM、建议先获取 EVM 并进行测试、然后再继续进行原型设计。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。