This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:LM76005和 LM76003之间的差异

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015106/lm76005-difference-between-lm76005-and-lm76003

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件:LM76003

各位专家、您好!

您能告诉我 LM76005和 LM76003之间的区别吗?
差值仅是输出电流额定值?

谢谢、此致、
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ryo

    是的、差异是 器件之间的额定电流、最大可调频率(500kHz 与2.2MHz)以及 RT 悬空时的默认频率(400kHz 与500kHz)

    器件之间  的功能、特性和引脚排列是相同的。  

    但愿这有所帮助

    谢谢

    -Arief