This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:SNVU695原理图中的 POL 电容器

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, LP87702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015160/lp87702-q1-pol-capacitors-in-snvu695-schematic

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPLP87702

您好!

我们正在尝试使用 LP87702K-Q1 PMIC 设计 IWR6843AOP 的电源、请遵循用户指南 SNVU695。

我的问题:

例如、在 AR_1P0_RF1电源轨上、电容器 C45 -C47 用作传感器引脚上或 LP87702附近的 POL 电容器、以及传感器引脚上的其他电容器?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    铁氧体磁珠后面显示的22uF 和10uF 电容器是第二级 LC 滤波器的一部分、可实现更好的纹波滤波性能、此外、AWR 电源引脚附近还有额外的10uF 电容器。 但噪声要求也取决于客户纹波性能要求、在射频测试期间、您可以尝试优化此第二级 LC 滤波电容值。

    此致、

    Murthy