This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:原理图回顾&放大器;问题

Guru**** 2515135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561H-Q1, LM51561H, LM5156H, LM5156H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014552/lm51561h-q1-schematic-review-question

器件型号:LM51561H-Q1
主题中讨论的其他器件: LM51561HLM5156HLM5156H-Q1

大家好、

我的客户将 LM51561H-Q1用于冰箱项目。

请查看原理图。

输入:电池10.5V~16V (最大 32V)

输出:12V、 3A↓

e2e.ti.com/.../LM51561H_2D00_Q1-schematic_5F00_20210630.pdf

问题: LM51561H、 LM51561H-Q1

由于交货日期问题、客户希望使用2个零件。

是否可以在不修改原理图的情况下同时使用 LM51561H?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cho 您好、

    您是否意味着可以将 LM5156H-Q1和 LM5156H 与相同的外部组件配合使用? 是的、您可以。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    是的,没错。

    此外、原理图是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cho 您好、

    如果需要、我建议在 CS 处添加斜率补偿电阻器。

    请将 R7更改为5.6k Ω、将 CC13更改为11nF。

    此致、
    Brigitte