This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:延长电池寿命

Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014763/tps62840-increase-the-battery-lifetime

器件型号:TPS62840

您好!

我想在项目中使用 TPS62840、其输入电压为6.2V、输出为1.8V。 输出电压将连接到一个 MCU 和一个温度传感器。 我的器件的峰值电流约为24mA (20mA + 4mA)。 输入电压由四节串联的纽扣电池提供(部件号:SR41W、标称容量为45mA、标准放电流为70uA)。 由于峰值电流远远超过电池数据表中规定的电池容量所对应的额定漏极电流条件(~80uA)、如何延长电池寿命? 我应该在稳压器之前放置一个限流器吗? 关于我的项目的峰值电流、我是否应该在我的项目中考虑额外的电容器? 如果您能帮助我解决这个问题、我将不胜感激。

您可以在以下链接中找到电池的数据表。

https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Seiko%20Instruments%20PDFs/SR41W_DS.pdf

此致、
Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您的应用的负载分布是多少? 我假设您正在为 SoC 提供 BLE 或其他类似的射频协议。
    因此、我假设您在短时间内发送/接收数据、这是电流峰值出现的地方、而在大多数时间内、SoC 将处于睡眠模式、完全处于电池的额定电流范围内。

    考虑到这一点、我建议添加一些额外 的 COUT、以减少电池本身提供的电流、并帮助应对这些瞬变。 请看一下经过类似应用的以下应用手册: 纽扣电池和峰值电流消耗、该应用手册的附录中介绍了用于调整输入电容大小的公式。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的回复。

    我之前阅读过白皮书。  CR2032的放电电流约为15mA、电池的放电电流约为80uA。 这是我的项目中的一个大问题、我不知道如何管理它。

    我正在为 SoC 提供 BLE。 SoC 应从传感器读取数据并通过 BLE 将其发送到中央设备。  正如您正确地指出 的、SoC 在大多数时间都将处于睡眠模式。  

     

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我还有一些问题:

    1.您能否在正常运行期间发送所需的确切负载分布?  
    2.您能否发送原理图的草稿?  
    3.是否有某种限制迫使使用 这些低电流电池? 因为还有其他氧化银电池可以支持更高的电流负载。

    此致、
    Davor