您好!
我想在项目中使用 TPS62840、其输入电压为6.2V、输出为1.8V。 输出电压将连接到一个 MCU 和一个温度传感器。 我的器件的峰值电流约为24mA (20mA + 4mA)。 输入电压由四节串联的纽扣电池提供(部件号:SR41W、标称容量为45mA、标准放电流为70uA)。 由于峰值电流远远超过电池数据表中规定的电池容量所对应的额定漏极电流条件(~80uA)、如何延长电池寿命? 我应该在稳压器之前放置一个限流器吗? 关于我的项目的峰值电流、我是否应该在我的项目中考虑额外的电容器? 如果您能帮助我解决这个问题、我将不胜感激。
您可以在以下链接中找到电池的数据表。
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Seiko%20Instruments%20PDFs/SR41W_DS.pdf
此致、
Ali