This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:负载引脚中的 LC 滤波器?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015068/tps62740-lc-filter-in-load-pin

器件型号:TPS62740

您好!

我将使用 VOUT 为电路板的数字部分供电、并使用 TPS62740的负载输出为模拟部分供电。 我是否还必须在负载输出中包含 LC 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    这不是必需的、因为 负载引脚通过负载开关连接到 VOUT 引脚、 如数据表中的图9.2和部分9.3.2所示  

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davor,感谢你的回应!!

    负载开关与之有何关系? 如果我不包含 LC 滤波器、那么模拟线路将不会受到降压转换器的高频噪声的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    请查看数据表中的功能方框图、它很好地解释了负载引脚。
    基本上、负载将通过负载开关从 VOUT 提供-由于 VOUT 网络是后置滤波、因此无需添加新的滤波器、除非您要添加第二个 LC 以增加噪声抑制。

    此致、
    Davor