This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:在启用时变热并停止工作。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014771/tps63802-becomes-hot-when-enabled-and-stops-working

器件型号:TPS63802

您好!

我们拥有基于 TPS63802的3.8v 电源轨设计、用于为 Ublox Sara R4 GSM 模块供电。  它工作良好、提供3.8v 输出。  输入是锂聚合物电池3.7V。 但是、我们观察到 TPS63802 突然出现故障、启用后变得非常热。  当它变热时、它将永远不会工作。 我们不知道何时发生这种情况、但这种情况发生在多个电路板上。

下面是我们设计中的3.8v 电压轨的原理图。 如果负载电流超过2A、TPS63802是否可能会熔断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    IC 是否损坏? 更换 IC 后、检查电路板是否再次工作。  

    如果 IC 损坏。 您可以查看 PCB 并按照数据表中的建议进行检查。