请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63802 您好!
我们拥有基于 TPS63802的3.8v 电源轨设计、用于为 Ublox Sara R4 GSM 模块供电。 它工作良好、提供3.8v 输出。 输入是锂聚合物电池3.7V。 但是、我们观察到 TPS63802 突然出现故障、启用后变得非常热。 当它变热时、它将永远不会工作。 我们不知道何时发生这种情况、但这种情况发生在多个电路板上。
下面是我们设计中的3.8v 电压轨的原理图。 如果负载电流超过2A、TPS63802是否可能会熔断?