This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:LMR36510轻负载模式效率

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014710/lmr36510-lmr36510-light-load-mode-efficiency

器件型号:LMR36510

尊敬的团队:

如果我想提高轻低模式效率、我可以增大 FB 电阻器值以降低损耗。

根据数据表、REBT 可以是1M 欧姆、但是否存在将 REBT 增加到1M 欧姆的任何问题。

我知道需要添加 CFF 以及其他需要关注的问题吗?

另一个问题是 LMR36510是否存在 P2P 组件、但频率不是400kHz、电流限制低于1A?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1. 1Mohm 反馈电阻器正常、需要注意布局、两个反馈电阻器都需要靠近 FB 引脚。  

    LMR36510 是采用此封装的额定电流最低的器件、目前没有 P2P 器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助。

    我有一个快速问题、即是否有任何解决方案可提高轻负载模式效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    大反馈电阻器是提高效率的关键之一

    2.客户可以将电感值提高一点,这将有助于提高轻负载效率

    谢谢