This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:为什么 R1=120欧姆

Guru**** 2811675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014570/lm337-why-r1-120ohm

器件型号:LM337

你(们)好  

在数据表(版本 L) 第10页(第9.2.2节)中、写有"选择 R1 = 120 Ω 意味着大约10.42mA 的电流将流经 R1 "。 为什么会这样? R1中的电流应为(Vadj - Vo)/R1。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         您在中正确地指出 R1中的电流应为(Vadj - Vo)/R1。 在数据表的第8页和第8.4.1节中、该器件保持 Vadj - Vout = 1.25V。 因此、如果 R1 = 120Ω Ω、 流经 R1的电流将为~10.41mA (1.25/120)。

    此致、

    斯里卡纳特