This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:当 Vin=0时、TLV767输出电压退出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014612/tlv767-tlv767-output-voltage-exit-when-vin-0

器件型号:TLV767

专家、您好!

如果我们启用引脚拉低(输入无电压),但 TLV767的输出存在另一个13.2V。  

是否 存在 TLV767的风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         是的、如果 Vout = 13.2V 且 Vin = 0V、TLV76很可能会受到严重损坏。 这种情况违反了器  件的绝对最大额定值(Vout < Vin + 0.3V)、并将导致反向电流流经器件并造成损坏。 您可以通过使用外部肖特基二极管从 OUT 至 IN 或在 LDO 前使用二极管防止电流流入电源来防止反向电流流动。 以下链接提供了反向电流的说明以及防止反向电流的一些方法: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/ldo-basics-preventing-reverse-current-in-ldos

    此致、

    斯里卡纳特