This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2951启动的尖峰测量值

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951, LP4951C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014546/lp2951-about-spike-measures-of-lp2951-startup

器件型号:LP2951
主题中讨论的其他器件: LP4951C

LP2951在启动时具有尖峰。
是否有任何具有相同脚部模式的零件能够处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanashiro-san、

    因此、对于 LP2951、通常建议使用前馈电容" 在 SENSE 和 VTAP 之间"来处理启动尖峰、我们通常建议 LDO 使用1nf-100nF。 这会将两个节点交流耦合在一起、并减缓启动期间输出电压的上升、从而减少您看到的过冲。 在本 应用手册中、我们介绍了使用 CFF 的优缺点。  "此解决方案在几年前在 E2E 论坛上提出了一个问题

    此外、我们还提供采用 SOIC 8引脚配置的 LP4951C、可满足您的需求、但可能需要更多信息来获取更准确的替换器件建议。 我希望  这里的信息能有所帮助、

    John Schneider