This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22904:TPS22904 CAD/CAE 符号不同于数据表信息。 哪一个是正确的?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014905/tps22904-tps22904-cad-cae-symbol-differs-from-datasheet-info-which-one-is-correct

器件型号:TPS22904

大家好。

它与 TPS22904 负载开关有关。 我从您的站点下载了 CAD/CAE 符号、原理图 CAD 符号和数据表信息之间不匹配。

数据表显示引脚 A1是 Vin、引脚 A2是 Vout。 另一方面、CAD 符号的输出电压为 A1、输入电压为 A2。

这两条信息中的哪一条是正确的?

提前感谢您付出的时间和努力。

此致、

博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、  

    有关正确的引脚排列、请参阅数据表。

    感谢您提请 我们注意 CAD 符号标签的不连续性。 我将研究如何纠正这种情况。  

    此致、  

    Elizabeth