This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570的引脚连接问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014857/bq25570-pin-connect-question-of-bq25570

器件型号:BQ25570

尊敬的团队:

1.如果客户只需要连接电池或系统负载。

VBAT 和 VOUT 是否只能连接到其中一个? 还是两者都应连接?  

2.如果客户希望增加 Vstore 中的电容为 VBAT 充电,它会有什么影响吗?

 3. OK_PROG 的定义 是什么意思?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    关于1、VBAT 通过内部 PFET 连接到 VSTOR、该 PFET 提供欠压(过放电)保护。  VSTOR 是升压转换器的输出。  VSTOR 也是提供 VOUT 的降压转换器的输入。  我不建议连接 VBAT=VOUT、因为这样会使降压转换器短路。   降压转换器以100%模式运行、如果 VSTOR=VBAT < VOUT 设定点、则将 VSTOR=VBAT 连接到 VOUT、这基本上可以满足您的需求。

    对于2、VSTOR 上的电容器可能更大、但如果使用该电容器、它将增加冷启动充电时间。

    关于3、VBAT_OK 引脚是一个独立比较器的输出、阈值设置为 VBAT_OK_PROG 和 VBAT_OK_HYST。  目的是将 VBAT_OK 输出连接到系统使能线路、以便系统仅在电池电压升至 VBAT_OK_HYST 阈值以上时运行。  如果电池电压低于 VBAT_OK_PROG 阈值、则 VBAT_OK 信号变为低电平、该信号指示系统关闭。   

    此致、
    Jeff