This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:当输出电压已经为50V 时、LM5116能否启动。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014878/lm5116-could-lm5116-start-up-when-output-is-already-have-a-50v-votage

器件型号:LM5116

尊敬的专家

当 LM5116芯片使降压输出启动时,如果输出端已有电压(如50V),此时降压输出是否正常?

是否有必要按以下方向在电源的输出端添加一个 MOSFET?这使得 MOS 的内部二极管能够隔离输出端的电池电压、并且降压环路从 MOS 的左侧采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    预偏置启动不应成为问题。 假设输入电压大于50V、否则输入将下拉输出。

    此致、

    Tim