This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:BQ24072TRGTT

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014721/bq24072t-bq24072trgtt

器件型号:BQ24072T
主题中讨论的其他器件:bq24072

BQ24072RGTR 这是我们当前的器件
BQ24072TRGTT 是否可以使用该器件为 IC 充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmiya、  

    是的、您可以使用 BQ24072T。 此器件与您当前器件 bq24072之间的唯一区别是如何为连接到 TS 引脚的 NTC 热敏电阻加电。 对于 bq24072、电流源驱动 NTC 热敏电阻、而对于 BQ24072T、电压源驱动热敏电阻。 最终结果相同、但 BQ24072T 上的电压源通过将热敏电阻和 TS 引脚连接到 外部电阻分压器网络的中心抽头来提供更大的温度范围灵活性

    有关说明 TS 引脚连接的示例应用、请参阅 BQ24072T 数据表中的图33 (SLUS937C)。

    此致、

    Garrett