This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31506:关于 LMZ31506RUQR 的 PWRGD 终端规格

Guru**** 2505595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014592/lmz31506-about-pwrgd-terminal-specifications-of-lmz31506ruqr

器件型号:LMZ31506

您能否向我们介绍 LMZ31506RUQR 的 PWRGD 终端规格?

PWRGD 阈值的典型值有一个描述、但没有关于最大值和最小值的描述。

请告诉我该值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源正常引脚没有此器件的最小或最大规格。 典型规格将提供电源正常状态生效和失效的百分比阈值。 例如、当 Vout 上升并达到设定点的94%时、PG 将置为高电平。 如果 VOUT 上升到 VOUT 设定点的109%、PG 将取消置位。 对于 VOUT 下降(从设定点以上)、当输出电压下降至设定点的106%时、PG 将保持高电平。 随着 VOUT 进一步降低、当 VOUT 降至设定点的91%以下时、PG 将取消置位。  

    此致、

    Alec Biesterfeld