This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:PoE+设计和问题

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014690/tps2378-poe-design-and-questions

器件型号:TPS2378

您好!  

我正在设计一个 POE+ PD 解决方案、我有一些问题:

  1. 在查看分类和签名流程时、我将只能运行2事件硬件分类、我想知道我是否对该流程有很好的了解:
    1. 5e 类电缆连接。
    2. 类和类型解释
      1. 签名
        1. 读取 CLS 电阻。
    3. 第1个分类周期
      1. 2型 PD 在上电期间应表现为1型。
        1. 在80ms 内、输出负载不应超过12.95W。
          1. 因此、应实施电源排序。
    4. 第2个分类周期。
      1. 输出负载必须大于13W、直到 POE 电压达到42.5V、耗时为250us。
        1. 对吗?  
  2. 我的负载将在5.44W 至22.5W 之间振荡。
    1. 有问题吗?
    2. 我需要放置其他东西吗?

这是我的 POE+设计

谢谢、

Bastien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastien、  

    以下是有关 PoE 握手的培训视频:  

    https://training.ti.com/poe-handshaking?context=1137930-1139676-1137928 

    握手由 PSE 驱动、因此 PSE 将向 PD 发送检测和分类手指。 PD 将以正确的检测和分级电流进行响应、以协商功率。  

    您的设计当前配置为4类电源、为 PD 分配的功率高达25W。 我认为这是正确的设置。  

    我对原理图 PoE 部分的唯一建议是将二极管 D400移至输入铁氧体磁珠的另一侧。 该二极管是一个 TVS 二极管、可保护 IC 免受 ESD 和浪涌事件的影响。 务必使二极管尽可能靠近 IC、以最大限度地减少电路板布局布线产生的走线电感。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以参考 TPS2378 EVM 以获得有效的解决方案。 谢谢你。