This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87565-Q1:未使用的降压 FB

Guru**** 1587215 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87562-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014723/lp87565-q1-unused-buck-fb

器件型号:LP87565-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87562-Q1

大家好、

在某些情况下、客户将使用单相、对于未使用的通道 FB、如何处理? 必须连接到 GND? 或者我们可以将其保持浮动?

如果客户使用 LP875620 1中的3CH、因为客户希望使用87565进行硬件兼容设计、则使用5m Ω 电阻器、这会影响环路稳定性吗?

谢谢

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongbao、

    使用 LP87565C 时、PMIC 配置为在两相+两相模式下工作、并且所有降压转换器必须组装外部组件。 不能为其中一个降压转换器保留输出组件。  

    如果他们想要在同一电路板上使用具有不同相位配置的 PMIC、则需要在降压输出中将0 Ω 分流器放置到必要的点、并将 FB 引脚从一种配置切换到另一种配置。 您可以查看如何在我们的 EVM 中完成该操作、该 EVM 针对不同的相位配置使用相同的板 https://www.ti.com/lit/ug/snvu632/snvu632.pdf。 但是、无论如何、如果您使用 LP87565、您不能像图中那样将 BUCK0+1到 BUCK2+3短接、因为 BUCK0+1和 BUCK2+3之间的输出电压不同。 此外、由于 FB_B3接地、此连接不适用于 LP875620。  

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomi、

    感谢您的快速反馈。 让我以此方式为 LP87562-Q1说明:

    1.如果我在其中一个通道上放置5m Ω 电阻器、您是否预计它会影响环路稳定性?

    2.对于 FB-B2连接、我是否可以将其保持未连接状态?

    谢谢

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongbao、

    它会影响高负载下的降压操作、尤其是电流平衡。 然而、5m Ω 是如此小的值、以至于影响会非常小。 这也会影响环路稳定性、最好在 FB_B0处放置一个0欧姆电阻器、以便在电路板上测量相位裕度、从而确保采用这种方法时相位裕度足够。  

    2、FB_B2应连接到 GND 以避免噪声拾取。  

    您还可以查看原理图/布局检查清单以获取指导: https://www.ti.com/lit/zip/snvr480

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela