This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:OUT 引脚的绝对最大值

Guru**** 2523150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014660/tps2521-abs-max-of-out-pin

器件型号:TPS2521

各位专家、您好!

您是否会告诉您引脚外的绝对最大额定值? 数据表规定 MAX 为"最小值(28、VIN + 21)"。 这意味着什么? 如果 VIN=28V、OUT-Pin 的绝对值为28+21=49V?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    它的最小功能为28和 VIN+21。 因此、如果 VIN=28、则最小值为49和28、即28V。  

    此致

    Kunal Goel