This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259824OEVM:使用 TVS0500而不是 SMCJ TVS 二极管

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014620/tps259824oevm-use-tvs0500-instead-of-smcj-tvs-diode

器件型号:TPS259824OEVM
主题中讨论的其他器件:TPS25982TVS0500

在此 EVM 中、包括 TPS25982的设计计算器、建议使用 SMCJxx 输入电压钳位二极管、因为 TI 有自己的 TVS 二极管、例如 TVS0500等  我可以使用它们吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、您可以使用。 只需确保 TVS 击穿电压大于应用中的最大输入电压即可。 其钳位电压小于电子保险丝的绝对最大输入电压。 其峰值电流大于您将设置的快速跳变阈值。

    此致

    Kunal Goel