This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:在连接电池时激活运输模式

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136043/bq25713-activating-shipping-mode-while-battery-is-connected

器件型号:BQ25713

您好!

连接(已充电)电池时、如果启用运输模式(寄存器 ChargeOption1[bit1])、是否存在任何问题?

此致、

 布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    这取决于充电器运行模式、FUSE_MODE 可能会在激活时干扰充电电流调节、并导致不良行为。 ship_mode 设计为在 电池断开连接时工作。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    是的、我了解运输模式旨在在未连接电池时使电池端口放电。

    我想澄清的一点是:如果在连接电池的情况下启用运输模式、充电器(BQ25713)是否会损坏(例如、尝试消耗过多电流)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    这是一个非常特定于应用的问题。 仅较小的放电电流不会造成任何损坏、但干扰可能会导致不可预测的后果、包括器件损坏。 您是否已经看到任何损坏?

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    实际上不是,但我只是尝试了几次……
    根据您的回答、我了解最好确保在连接电池时未启用运输模式。

    感谢您的帮助!

    此致、
     布鲁诺