This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:合规性模式

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136735/tps65988evm-compliance-mode

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988

您好!

我将 TPS65988EVM 与 Keysight UXR 示波器结合使用、以了解如何对 USB 进行合规性测试。

Keysight 具有自己的合规性测试应用、在该应用中、DUT 应进入合规性模式、但这对我来说似乎不是这样。

我在 EVM 和  TPS65988的数据表中找不到太多信息。

合规性模式是否在 TPS65988中实现、如果是、为什么在我尝试使用它时不触发它? 我是否需要使用 TPS65988EVM 的 GUI 才能进行合规性测试?

此致、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我们的 PD/EVM 不支持合规性模式、我们直接将 PD 作为产品进行测试。 通过 GUI、您可以生成 VIF (.xml)文件以上传至测试仪、这些测试仪描述了 DUT 功能及其功能(不)支持的内容。 此 VIF 是进行任何合规性测试所必需的。  

    如果您有任何疑问或疑虑、请告知我们!

    谢谢、此致、

    林德华