This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3102:允许的输出电压范围

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3102, LM20242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136322/lm3102-allowed-output-voltage-range

器件型号:LM3102
主题中讨论的其他器件: LM20242

尊敬的 TI:

我面临 LM3102的轻负载调节问题-输出电压12.5V、输入电压范围为15-30V。 DCM 条件下的电压高达14V、IC 反馈未根据数据表做出反应-新的 Ton 周期比 FB 降至0.8V 以下更快开始。

在该帖子中、发现了类似的问题:  

(+) LM3102输出调节问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

TI、我想问您、工作输出电压范围是否确实限制在0.8-7V?  

谢谢你

此致

Michal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    感谢您发帖。  我咨询了其他团队成员、还阅读了您提到的旧 E2E 主题。  似乎可以在0.8V 至7V 的范围内很好地调节输出。  在您的12.5V 输出电压目标中、它应该起作用、但由于之前的技术所有者在该旧 E2E 主题中提到的原因、该法规可能变得不太准确。 较大的纹波似乎没有纹波注入。  您还可以尝试 e2e.ti.com/.../1258._5B00_E2E_5D00_-David-Planthaber-LM3102.pdf

    我还了解到该器件 LM24220可用作替代器件、但它可支持高达24V 的更高输出电压。  您也可以查看它。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuahao Xi、  

    感谢您的快速回答、我已经尝试 过此电路、但仅实现了轻微的改进-轻负载输出电压几乎达到15V、这是不可接受的。 我认为主要的问题是 IC 的行为,它显然不尊重0.8V 阈值来启动新周期,而是在0.92V 时进入 OVP 模式(产生大约14.5V 的输出电压)。

    TI 应在数据表中说明该建议的输出工作电压为0.8V 至7V。

    LM24220 -不存在、您能否提供链接? 您是指 LM20242吗?

    此致

    Michal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    非常抱歉出现拼写错误。 p/n 为 LMR20242

    谢谢、

    Youhao