This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:是 BQ25703A?

Guru**** 2522830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25792, TPS25750, BQ25713, BQ25790, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136474/usb-pd-chg-evm-01-bq25703a-instead

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ25792TPS25750BQ25713BQ25790BQ25731

您好!

我们最近获得了用于 BQ25703A 的评估板。 它在当前容量以及部件可用性方面具有潜在优势。

是否有人知道 TPS25750和 BQ25792之间的通信问题是否会延续到 TPS25750 和 BQ25703A? (我的理解是、我可以在应用程序自定义工具中选择 BQ25713、这应该足够接近)

谢谢、

-Eric Castle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    遗憾的是、我们仅支持 BQ25731、BQ25713和 BQ25790/BQ25792。 查看 BQ25703A 的寄存器、OTG 寄存器0x07/06与 BQ25731/BQ25713不同。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    感谢您提供这些信息!  

    -Eric