This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:bqStudio 问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128831/bq40z50-bqstudio-problem

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

我的客户遇到 bqstudio 的寄存器总是将 crowed 格式报告如下。

此症状在将 NB 从关机状态唤醒或使用 v1.3.101/v1.3.111重新安装 bqstudio 后仍然相同。  

你对此有什么想法吗? 他们应该/可以做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    这是由于在 Windows 设置中缩放字体造成的。 建议的值将正确显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirsh、

    感谢您的推荐。 当客户将分辨率从3840*2160更改为1920*1080时,它可以很好地工作。

    我们有没有计划改进 bqStudio  在3840*2160分辨率下的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    将刻度设置为100%可能有助于提高分辨率。