This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:输入电压=24V 时的电流限制

Guru**** 668810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136203/tps709-current-limit-at-vin-24v

器件型号:TPS709

您好、专家、

您能告诉我一下 Vin=24V 时的下图吗?

我们能否估计它将线性增加 到24V?

您是否有显示为24V 的图?

电流限制规格

测试条件为注释(4)。

您能否估算 Vin=24V 和 Vout=3.3V 时的电流限制值?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、  

    遗憾的是,我们没有任何有关 Vin>8.5的数据,但我们不希望电流限制超过 EC 表中指定的500mA 最大值。  

    我可以在给定条件下继续进行基准测量。 请等待1-2天、以便我可以进行测量。  

    最棒的

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar-San

    感谢您的支持。

    我的理解、

      由于客户情况下的压降电压(Vin - Vout)较高、因此可能很难在基准测试上进行检查。

    VIN=24V、VOUT=3.3V

    如果电流限制为500mA、Plos=(24V-3.3V) x 0.5A =大约10W。  我认为、热关断的应用速度快于电流限制。

    因此数据表中的图不能显示 Vin>8V 的数据。

     您能否通过电气内部电路估算设计值?  

    谢谢

    穆克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    确实、以10W 功率耗散进行测量是很困难的、热关断可能会生效、但是、在电流限制事件期间、器件将首先限制电流、然后热关断保护将冷却器件。  

    话虽如此、也可以进行测量。 一种实现方法是执行如下所示的负载瞬态:

    我已设置 Vin=24V。 VOUT=3.3V、电阻负载为5.6欧姆。

    我们可以观察到、最大电流值为566mA、接近于 I = 3.3V/5.6Ohms 时预期的589mA。 在此注意事项之后、电流限制为~333mA、该器件的典型值为320mA。 因此、电流限制仍在 DS 中提供的指定值范围内。  

    请记住、负载瞬态脉冲接近64us、如果增加此值、则会触发热关断功能。  

    最棒的  

    Edgar Acosta