This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:空载条件下的输出纹波电压为200mV

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620MQ3EVM-2M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130932/lmr43620-q1-200mv-output-ripple-voltage-on-no-load-condition

器件型号:LMR43620-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR43620MQ3EVM-2M

我在空载条件下获得200mV 的输出纹波电压、下面列出了 TI 评估套件(LMR43620MQ3EVM-2M)中已更改的组件、以满足我们的输出电压要求。

RFBT

88.7k

RFBB

11.3k

L1

2.2 μ H

VinMin = 9.0v

VinMax = 16.0V

VOUT = 8.75V

Iout = 0.1A

注:

电感器器件型号: HCM1A0703-2R2-R

电感器规格:2.2uH / 20m Ω/直流电流5.7A/K-factor 309

MODE/SYNC 引脚接地。

请在无负载条件下帮助我降低输出纹波电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您可以尝试通过填充 C13来增大输出电容。 您还可以使用 Webench 查找起始值、然后从中进行调整。 数据表建议不要超过设计值的10倍或1000uF、以较小的值为准。 请确保同时检查负载瞬态条件、以确保您的性能令人满意。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好、感谢您的回复。

    无法通过添加电容器找到任何改进。 是否还有其他选择要尝试?

    此致、

    Sudharshana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshana、

    对拖延答复表示歉意。 另一种可能是让部件在轻负载时以 FPWM 模式运行、而不是自动模式。 自动模式可降低您的开关频率、从而增加输出纹波并提高效率。 我还将在本月为负责 E2E 的工程师分配此主题。  

    此致、

    Richard