This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994上的 PROCHOT#和 OC#功能

Guru**** 1858220 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127078/tps65994ad-prochot-and-oc-function-on-tps65994

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TUSB1146

您好、先生、

 我的客户正在设计他们的老虎湖 IPC 产品并使用 TPS65994AD。 通常情况下、PD 功能/TUSB1146 GPIO 控制正常。 但他们对 PROCHOT#和 OC#信号有疑问。

 关于 PROCHOT#信号:  我看到下面的描述。 那么、PROCHOT#何时变为高电平? 我们一直看到信号为低电平、直到我们将信号事件设置为无事件、初始值= 1。 是这样吗? 或者我们如何正确设置信号? 在这些情况下、我们看不到处理器的高温会发生什么变化?

 aboout OC# SIGNAL、我们是否有与函数匹配的事件?

 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您与 E2E 联系!

    我明天会回来。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    还在研究这个!

    我联系了一位团队成员、确认您的答案。

    感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您可以向我发送您的项目配置(.pjt)吗?

    我很感激!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     供参考。

    e2e.ti.com/.../HID_2D00_2138_5F00_994AD_5F00_6p4p25_5F00_0815.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您向我提供该文件!

    请参阅下图、了解如何启用 PRCHOT#:

    信号为低电平有效。 当发生偶数时、GPIO 9信号应变为低电平。

    关于 OC#、您有几个选项。 我们建议使用全局事件来检测任一端口上的过流事件:

    还可以为每个端口单独设置事件。

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    关于这两个问题、

    1、PROCHOT#:  

     答:我们使用上述设置、但 GPIO 在首次插入后将变为低电平、永远不会恢复为高电平。

     b:我们将 GPIO 事件设置为"无事件输出使能"、但该引脚在经过多次插入式测试后将变为低电平。

    2. OC#:

     我们将其设置为"FAULT 条件低电平有效"、但未发生过任何 OC#事件、尽管它们将 VBUS 短接至 GND。

    我们是否需要检查 pjt 上的任何设置?

    感谢你的善意帮助。

    此致、

    Gary  

    e2e.ti.com/.../HID_2D00_2138_5F00_994AD_5F00_6p4p25_5F00_0906.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我很快会回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很抱歉耽误你的时间!

    客户使用的是什么 FW 和 GUI 版本?

    谢谢、

    Kevin