This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 DSG & Amp;CHG 不工作

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136734/bq40z80-bq40z80-dsg-chg-not-working

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

下面的屏幕截图显示了 BMS 电路的原理图。 我们正在进行 I2C 通信、并且工作正常、并且能够读取电池和电池电压。 已测试安全功能、未发现问题。 但无法启用两个 MOSFET 的充电和放电。 我们在参考手册中编写了以下提到的命令、但无法打开。 最初、我们短接了电池组和电池以打开 BMS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ancy、

    如果这是与硬件相关的问题或监测计如何解释发送的命令的问题、我想缩小范围。 您能否尝试使用 BQStudio 通过命令窗口发送 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 命令、并查看该命令是否有效? 如果是这样、我们就知道这只是测量仪表在读取命令窗口之外发送的命令时的方式问题。

    如果不是、我们可以深入探究以找出根本原因。

    此致、

    杰克逊