This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:如果未使用模拟输入(AIN)、是否需要下拉?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136586/ucc21750-q1-analog-input-ain-if-unused-then-pull-down-required-or-not

器件型号:UCC21750-Q1

对于 UCC21750-Q1、 如果未使用模拟输入(AIN)和模拟 PWM 输出、则是否需要下拉?

还是只应通过电容器接地? 如果是、100nF 就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您关注  UCC21750-Q1器件。 如果未使用 AIN 引脚[输入引脚]、则需要连接至 COM -以便其不会拾取开关噪声。 如果未使用 APWM [输出引脚]、则需要保持悬空。

     希望它能解答您的问题。  

    谢谢

    Sasi