This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:REFOUT 最大 电容

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128221/tps51200-refout-max-capacitance

器件型号:TPS51200

尊敬的 TI 专家:

正如一些用户在该论坛中提出的要求、我们在使用 TPS51200进行设计时遇到了 REFOUT 线路上过冲的问题。  

在4.7µF 论坛中、我们通过使用添加到线路中的1 μ F 电容器来解决该问题。 由于线路末端已经有一些较小的电容器、因此我们最终得到了大约5.2µF μ F 的电容。

当该解决方案解决了过冲问题时、它向我们的客户提出了一些问题、即增大电容可能会产生意外事件、从而可能影响产品的性能、如数据表中明确指定的电容不应超过0.47µF μ F。 因此,我有几个有关这方面的问题:

-设定这一限制的确切原因是什么?

-未来版本的数据表中是否会删除/修改此限制?

-如果使用了更高的电容(> 0.47µF μ F 和10µF μ F)、是否会出现任何潜在的问题?

非常感谢您的参与

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REFOUT 是一个缓冲器。 如果输出电容器增加、则可能导致低相位裕度问题或不稳定。

    在什么条件下会发生过冲?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    过冲发生在电容小于0.47µF μ F 的正常操作中。

    根据您在论坛(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833149/tps51200-maximum-refout-capacitance)中的同事的一条评论、我们增加了电容、问题消失了。

    但是、问题未得到解决、因为不清楚为什么会发生这种情况、我们可以增加多大的电容、以及出现不稳定的时间点。

    您是否有任何分析指出了为何在数据表中设置了最大输出电容?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过冲的根本原因是从器件引脚到输出电容器的杂散电感。 当 REFIN 低于390mV 时、REFOUT 和 VO 接近0V。 当 REFIN 高于390mV 时、输出会产生大电流、因此 REFOUT 和 VO 快速到达 REFIN。 杂散电感中存储的大电流会导致过冲。 最大限度地减小杂散电感将减少过冲。

    仿真数据显示、10mA 时的相位裕度为42度(1uF)、30度(2.2uF)。 电容较大时没有可用的数据。  

    数据表中0.47uF 的电容基于高于45度的相位裕度和极低的杂散电感。

    如前一个论坛所述、关键是将输出电容器焊接到非常靠近器件引脚的位置、或将一个小电阻器与大输出电容器串联。 例如10uF 和1欧姆串联电阻。

    如果您的问题得到解答、请关闭已解决的主题、并告知我进一步的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    我与客户交谈、我们仍然对 REFOUT 输出的不稳定有一些疑问。  

    如您所见、增大电容会降低相位裕度、因此这可能会导致不稳定。 但是、论坛中的几个线程提到在不添加更多电阻器的情况下增加了电容、并且没有显示问题。 我想这也取决于所连接的负载。

    您是否有相对于  负载或电容的稳定性和相位裕度测量?  

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里是可用数据:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    很抱歉、回复时间太长、我们在过去几周与客户讨论了该主题。

    关于测量、我们在一些实验中尝试了多个容量和负载电流、但我们没有发现任何不稳定性。 将1欧姆电阻器与电容器串联使用有助于进一步减少过冲。

    从您的角度来看、是否也可以将1欧姆电阻器与较低的电容串联使用(如推荐的电容)? 利用该电路、我们可以保持低电容并减少过冲。

    非常感谢您的参与。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    是的、串联电阻器会向环路中添加一个零点、并有助于稳定它。 请告诉我进一步的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    好的、非常感谢。

    此致。