This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:此器件是否适用于汽车应用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24720, TPS1211-Q1, TPS25940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136236/tps24720-is-this-part-suitable-for-automotive-applications

器件型号:TPS24720
主题中讨论的其他器件: TPS1211-Q1TPS25940-Q1

TPS24720是否可用于汽车和航天应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    欢迎使用 E2E!

    TPS24720 不适用。  

    您能否共享电压 和电流规格以建议合适的器件

    BR、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在原线程 TPS24720:原理图设计评论中使用的电路 显示了电压和电流要求。 是我的同事要求进行原理图审阅。

    我需要 TPS24720的汽车版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的内容

    V1 = 5V @ 12A  TPS1211-Q1
    V2 = 3.3V @ 18A 无解决方案
    V3 = 3.3V_Aux @ 6A  TPS25940-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用 TPS1HB08A-Q1吗? 我们的要求是3.3V @ 18A。 标称电源电压为6-18、但数据表显示"扩展电源电压"为3-28。 什么是扩展电源电压? 我们如何在3.3V 应用中将其用于将电流限制为18A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已在适当的工程师中为 TPS1HB08A-Q1提供帮助。 他会回来的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    TPS1HB08不能用于扩展电源电压范围内的直流操作。 该范围适用于冷启动条件等瞬变。

    另一个主要问题是直流电流18A 远大于器件的额定处理电流。

    谢谢、

    Shreyas