This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:升压转换器连接到负载时电压下降

Guru**** 2534870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135539/lm3478-boost-converter-voltage-dropping-when-connected-to-load

器件型号:LM3478

您好!

我有一个升压转换器电路(使用 TI 的电源设计器生成)、其性能不是设计的。 电路用于将24V 转换为48V @ 4A。

24V 电源来自280W 电源(24V @11.67A)、因此我知道它能够生成所需的电流。

升压转换器为连接到扬声器的音频放大器供电。 连接扬声器、甚至任何其他负载(例如较低的 R 电阻器)时、升压转换器电压会降至24V-36V 之间。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    如果我为您解决了未连接负载时系统上电的问题、但如果添加了一些负载、则输出电压会下降。

    我有几个问题应该有助于更接近这个问题:

    您能否添加一些有关负载如何影响输出电压的更多信息。

    不同条件下的输出电压纹波如何?

    电压如何高于电流感测?

    MOSFET 栅极上的信号是什么样的?

    使用的 MOSFET 类型是什么?

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    升压转换器在无负载的情况下工作。 当我在48V 输出上连接一个高功率50欧姆电阻器时、电压下降至大约26V、而当我连接一个100欧姆电阻器时、电压下降至36V。

    电压纹波变化不大、实际上非常高(2.1V)

    MOSFET 信号看起来有一点噪声、它是50kHz 方波。

    使用的 MOSFET 是 https://www.mouser.com/datasheet/2/149/RFP50N06-1011979.pdf

    感谢你的帮助。

    此致、

    Ismail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该提到的是、在检查 MOSFET 栅极的开关信号时、我认为这种情况似乎没有道理、我获得的信号不是与数据表(公式7)或图(图4)中提供的公式相加。 这里有问题。

    我有 一个100k 的电阻器、我得到的频率是3Hz? 这毫无意义。 我在绳上测量的周期为332ms。 我还尝试使用不同的电阻器值、结果仍然偏离数据表所示的值

    现在、我有一个  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    检查 MOSFET 的数据表时、我认为该器件不适合 LM3478。
    它不是很明显、但看起来米勒平坦区非常接近栅极输出电压。
    这意味着 MOSFET 未正确打开、这当然是输出负载受限的原因。

    我不确定我是否理解您对频率的描述。 这是栅极信号吗?
    您能否共享示波器图?
    请在不同的负载条件下执行该操作。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢你的帮助。

    请参见附加的图像。 也请注意刻度。

    下图是空载时的输出(蓝色)和 MOSFET 栅极电压(黄色)

    当我放大栅极电压时、放大后的每个尖峰看起来都像下面的样子(无负载):

    在连接负载(50欧姆高功率电阻器)的情况下(请注意压降):

    放大时:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    100k 的 RT 提供200kHz = 5us 的开关频率

    如果示波器分辨率为20us、则无法看到这种情况-您需要放大更多以查看实际开关。

    正如您从第一张图像中看到的。 系统尝试启动并启动输出、但随后停止(我猜是由于过流、然后在20us 后重新启动)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stefan、第一张图片、升压转换器按预期工作(有点)、输出为48V、但纹波很大(2V 纹波)、当我尝试放大以显示纹波时、刻度不显示、 但在第一幅图像中、负载断开、输出为48V。

    至于放大、当我放大时、我认为我不是真正看到 MOSFET 开关。 当 MOSFET 开关时、我希望看到电流开始上升(或下降)、正如您在第一幅图中看到的-我是不是这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    不确定是否得到您-您希望在哪里看到电流斜坡-您正在测量电压-如果我理解正确、则表示您没有使用电流探头。

    第一张图片显示了输出端的高纹波-这也表明出现了问题-这张图片中的上峰值和下峰值电压是多少?

    如果我对其进行正确读取、则输出会上升至50V -如果该目标为48V、则过冲非常高。

    如前所述-我认为系统检测到错误并重新启动。

    进一步放大、您应该会看到实际的开关周期以及此时发生的情况。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉、我很困惑、您回答正确。 我将电感器电流波形与输出电压混淆。 您需要了解的是电压。

    上面是放大后的 MOSFET 栅极电压。 我在 FA 引脚上有一个99k 电阻器。

    至于纹波、它是2.11V 纹波-是的、它很大。 我不确定此电路的问题是什么...

    此致、

    Ismail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    对于上面加载的波形、您可以看到控制器停止运行。 最常见的情况是检测到过流。

    这可能是由于:

    -输出过载

    -软启动时间错误,不考虑输出电容器的浪涌电流

    -感应电阻器尺寸错误

    -电感器进入饱和状态

    -斜率补偿过高。

     第一步、您可以检查感应电阻器上的波形、但要注意非常短的测量连接(Tip Barrel 方法)、以避免由于该信号位于100mV 区域而拾取噪声。

    (https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    谢谢、我将检查这个。 我希望波形看起来是什么样的? 你有图片吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    这只是一张糟糕接地环路的简短图片。 通过更好的接地连接和极短的环路、尖峰也应消失。
    但您可以看到预期的波形(这是~ 1A 负载时的波形)

    很抱歉、很难看到颜色。

    此致、

     Stefan