This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:是否提供 SPICE 模型? (适用于 TI 的 LT SPICE 或 PSPICE)

Guru**** 2530730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136082/tps92200-spice-model-available-either-lt-spice-or-pspice-for-ti

器件型号:TPS92200

大约2年前、这些论坛上的某个人询问 TPS92200 LED 驱动器是否提供了 SPICE 模型。

当时,答案是"否"。

那么、我想知道 TPS92200的 SPICE 模型是否已经发布?

如果没有,是否有计划这样做?

如果是、何时?

我现在提出这一要求、因为我正在评估此器件以使用 我们的新设计。

此致、

Michael L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    很抱歉、目前仍不可用。 实际上、我们计划为一些关键器件开发仿真模型、但计划尚未确定。 我是否知道这里的应用、并查看我是否可以提供任何建议或建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我使用该部件为多种产品中使用的控制台显示面板模型的背光 LED 供电。 没有真正独特的规格-关键要求是:12V 输入电压、最大亮度时的最大电流输出为85mA (100% PWM 时)、LED 灯串为3个串联、因此电压输出将在9V (3*3V)范围内。 我使用1.2ohm 作为电流感应电阻器、150uH 作为电感器(类似于 Bourns SRU 1038A-151Y: https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SRU1038A.pdf)。 对于布局、我遵循数据表中的指导/建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有问题、我可以向您发送原理图、如果您收到了您的电子邮件地址。 我不会在这里发布原理图。

    我是 LifeFitness .com 的 Michael Dot Lloyd。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    非常感谢您的详细信息。 我将通过邮件联系您。 谢谢