This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于电池保护的建议240W 48V USB-C 推断

Guru**** 2503215 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132308/recommendation-for-battery-protection-240w-48v-usb-c-inferface

主题中讨论的其他器件:TVS2200

你好

我正在尝试在 USB-C 系统中找到可实现过压安全的产品。 我们使用的是5V USB-C 输入、但如果连接了48V 电压、则需要保护电路。

请提供建议。 如果您目前没有解决方案、是否有要发布的解决方案?

此致
Claes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cles、您好!

    让我在内部联系、看看我们是否有具备上述功能的可用器件、我会尽快回复您!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    感谢您帮助研究可能的 IC 解决方案!
    你有什么发现吗?

    此致
    Claes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cles、您好!

    对延迟答复表示歉意。 如果您正在寻找 Vbus 保护、我们确实有 TVS2200、但它会将电压钳制在27V 左右。  

    只是为了澄清、您是否在寻找 Vbus 保护或其他东西?
    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    很抱歉、我的问题不是很清楚。 我将尝试澄清一点。

    首先、我正在进行 PCB 设计并希望选择 IC 解决方案。 我们目前采用分立式设计、但更喜欢使用 IC。
    如果我没有弄错、我需要 Vbus 保护、比如 WSON 封装中的电池保护器。 BQ2xxx

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/products.html#p1152min=1&p1152max=1


    我们将使用5V 输入、但希望防止48V 输入的可能性、因为 USB-C 标准已更新。

    如果有解决方案将在明年年初左右发布、那么该项目就足够了。

    此致

    Claes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cles、您好!

    目前、我们没有任何 Vbus 保护器件可防止48V 输入电压。  

    我们还有其他保护器件(如上所述、TVS2200)、可在其他电压电平(即22V)下进行保护和钳位。

    谢谢、此致、

    林德华