This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:参考200

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136369/ref200-ref200

器件型号:REF200

我正在考虑将 REF200用作灌电流(100uA)、但它要求灌电流输入电压的最小值为2.5V。 我认为我有1.4V、但没有2.5V 输入。

我是否可以通过将引脚3和4接地并将引脚5连接到1.4V 的输入电压来使用 REF200的电流镜部件? 此配置是否会为我提供100uA 的灌电流?

我是否将 REF200的其他引脚保持断开状态,或者是否应将它们接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REF200需要2.5V 电压来产生精确的电流吸收器。 遗憾的是、我们无法保证器件在电压低于2.5V 时的精度。 未使用的引脚应保持悬空、但基板应连接到系统中的负电位最大。

    最棒的

    Walter