This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T220W:变得太热

Guru**** 2552150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130170/pth08t220w-is-getting-too-hot

器件型号:PTH08T220W

请参阅随附的原理图。

输入电压12V 直流

所需输出电压3V DC

所需输出电流为5-10A

C25 Rubycon 35YXG1000MEFC12.5X25  

https://www.rubycon.co.jp/wp-content/uploads/catalog-aluminum/YXG.pdf

C = 100uF

ESR = 89MOHM @ 100kHz

 

C26 Kyocera TPSE337M010R0040

https://datasheets.kyocera-avx.com/TPS.pdf

C = 330uF

ESR = 40mOHM

 

即使在 PTH08T220WAD 板上没有负载线圈和晶体管驱动器的情况下为模块供电时、温度约为50摄氏度、输入电流约为500mA。

施加负载1-2.7A 时、器件会获得高达750mA 的较热输入电流。

当加载3A 负载的器件时、我们注意 到 PTH08T220WAD 是否会进入关断状态(过热?) 模式。

请尽快告知您应更改哪些内容才能使器件 正常运行。

谢谢、

钟乳器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stalker、

    感谢您提供有关电容器的详细信息。 第一件事似乎令人担忧、就是器件在空载时的拉电流为500mA。 器件的工作方式应与此类似。 您能否提供有关您的应用的更多信息?

    • 您的输入连接到什么? 输入源是什么? 我在您提供的原理图中看不到。
    • 您能否提供有关输出 V_MOTORTM 的更多信息?
    • 您能否提供显示 VIN、VOUT、SW 节点的波形?
      • 测试1:原理图原样。 保持组装 R8。
      • 测试2:不组装 R8。 保持引脚11断开。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    感谢您的快速回复。

    输入连接到工作台电源。

    V_MOTOR 设置为3V;  

    所需输出电流为5-10A

    请参阅下图

    此致、

    钟乳器

     已组装 R8的输入电压图  

    已组装 VOUT R8

    已组装开关节点 R8

    输入电压 R8 DNP

    输出电压 R8

    开关节点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个立即注意事项:Vout 噪声很大、SW 节点运行异常。

    抱歉,在我这边,我应该更具体一点--你能在一个捕获的波形中提供全部三个信号吗?  我尝试查看 SW 节点沿输出纹波的行为。 此外、很难确定开关频率是多少(调整时间刻度)。

    请详细说明一下 V_MOTOR? 最终应用到底是什么?

    再次感谢您提供规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、iAejandro、

    请参阅下面的2个图、第一个图 R8已填充、第二个图 R8为 DNP

    V_motor 当前未连接任何元件、最终将驱动10个小型电机;

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢波形。 我注意到很多奇怪的行为。 输出具有大约500mV 的纹波 pkpk、开关频率会发生变化。

    这是在多个模块中发生的吗? 还是这个器件? 您是否曾尝试将模块与系统的其余部分隔离并仅监控器件? 如果愿意、请分享 PCB 布局文件以进行审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、发生在少数模块上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试在我的实验室工作台上复制以下电路并与您分享详细信息。 预计下周中的某个时间会收到回复。 我们正在等待一些样片材料送到我们的测试板上。 感谢您的耐心。 同时、我们可以查看您的 PCB 以进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、iAlejandro、

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    样品材料已延迟。 我将确保您在收到材料后立即了解最新情况。 感谢您的耐心等待!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了一些材料并在我们的工作台上进行了测试。 我没有最终得到您的结果

    我们使用您提供的相同值填充了测试板、并获得了以下结果:

    • 无负载时、输入电流为166mA
    • 3A 时、输入电流为910mA。 我让3A 负载运行10分钟以上、没有任何关断。

    我们建议仔细检查您的 PCB 布局。 此外、我们还注意到您提供的波形在输出上产生了高纹波。 我们建议增大输出电容以改善输出纹波。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    iAlejando、

    您能否提供原型图像? 您还想分享示波器图吗、与我在上面发布的内容类似?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Alejandro 目前不可用。  

    开关显示开关不稳定。   您能否使用 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pth08t221w.pdf#page=17中的指南移除 R6以打开或选择 R6

    如果 R6=0、Cout 应大于1700uF