This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:GaugingStatus()寄存器中的条件标志 CF 位

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135881/bq40z80-condition-flag-cf-bit-from-gaugingstatus-register

器件型号:BQ40Z80

大家好、

您能不能说明 在设置连接标志(GaugingStatus()寄存器中的条件标志 CF 位)时所需的条件周期吗?

BR、

Loic、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    当该位置位时、表示监测计已确定在最后一个周期内累积了一些误差。 因此、DOD 和 Qmax 等一些参数将不会更新、直到运行新的 CHG/DSG 周期并且监测计可以自行纠正此误差。  

    更具体地说,这将触发一次 MaxError()。 其中 MaxError()由 CycleDelta 在 每个 TimeCycleEquivalent 周期中增加。  

    如果您希望禁用此功能、只需将  CyclDelta 设置为0。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我的问题是 TRM 的18.1.43、 我如何进行条件循环? 您是否有相关的应用报告?

    BR、

    Loic、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    在电阻更新发生之前放电应完成条件循环并清除 CF 标志。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、  

    是否没有什么预防措施可以像等待放松和观看"休息"之类的标志?

    可能喜欢"学习周期"应用报告?

    BR、

    Loic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    REST 标志表示器件已经足够长的放松时间、以便进行 OCV 测量。 一旦在放电时越过电阻栅极点并更新了 Ra 表、CF 位就应清零。

    此致、

    杰克逊